You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensor de temperatura TCC com automonitoramento
  2. Carga de teste extrema

Carga de teste extrema

Nós da ifm queremos que você confie nos seus instrumentos de medição de temperatura tanto quanto nós. Cada sensor TCC é testado “além do que é usual”, para assegurar que fabricamos os produtos para temperatura mais confiáveis e precisos do mercado. Durante o desenvolvimento do TCC, nossos engenheiros identificaram as principais causas de desvios e inoperância e, em nosso laboratório de testes extremos realizaram testes com os nossos produtos e os de três outros grandes fabricantes. Aqui você vê o resultado.

Influência de choques térmicos sobre o desvio e a vida útil

Processos CIP estão entre as condições mais severas, às quais os instrumentos são expostos. As mudanças constantes entre temperaturas altas e baixas rapidamente podem causar a fadiga dos componentes eletrônicos, levando ao desvio e à inoperância. Cada ciclo CIP é uma potencial fonte de desvio.

O processo CIP é simulado na câmara de choque térmico. Os dispositivos são completamente submersos em um banho durante 10 minutos a -15°C e então imediatamente (< 10 segundos) submersos em um banho quente a 140°C. Após cada 50º ciclo é testado quando a desvio a uma temperatura de medição de 123°C.

O gráfico mostra os resultados para os dispositivos dos diversos fabricantes. A última medição para os fabricantes B e C representa o ponto no qual os dispositivos ficaram inoperantes. Para o fabricante A não são exibidos dados, pois os produtos se tornaram inoperantes após dois ciclos de temperatura. A medição TCC apresentou um desvio de < 0,2°C e não se tornou inoperante, mesmo após 1000 ciclos, após isso o teste foi encerrado.

Influência da velocidade de fluxo sobre a resistência do cordão de solda

ifm testa a resistência contra falha por fadiga devido a forças de flexão mecânica, causadas por alta velocidade de fluxo e impacto da água. O teste simula as forças que surgem em tubos e mede a resistência contra a fadiga do cordão de solda a laser entre a conexão ao processo e a haste do sensor. Este cordão é considerado como ponto fraco pela maioria dos fabricantes.

Como não podemos prever o alinhamento do dispositivo após a instalação, testamos expondo todo o cordão de solda a uma força de fluxo cíclica em todos os sentidos. A simulação mostra a solicitação sobre o cordão de solda quando o ponto mais fraco - a sobreposição do cordão de solda - é exposto à força cíclica. A cor vermelha representa as áreas mais intensamente solicitadas da união por solda.

Para testar a resistência do cordão de solda sob estas condições extremas, a unidade de haste de medição/conexão é fixada e girada. Então é exercida uma força de 50 lbf sobre a unidade, até que o cordão rompa. Este teste extremo representa uma situação de pior caso. Foram testados 3 dispositivos com comprimento de haste de 50 mm de cada fabricante.