IIoT 플랫폼 moneo: 간편한 디지털화
지속적인 프로세스 데이터 평가는 지속적으로 성공적인 비즈니스 의사 결정을 위한 최상의 기반입니다. 작업현장에서 중요한 정보를 얻기 위해서는 센서를 IT 인프라에 신뢰있게 연결하는 것이 중요합니다.
고성능 IIoT 플랫폼인 moneo는 두 세계 간의 격차를 효과적이고 효율적으로 연결하여 디지털 진화에 쉽게 진입 할 수 있도록 합니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/moneo/ifm-moneo-stage2240x717.jpg?v=-1841771014)
moneo의 모듈식 개념은 서로 연결될 수 있는 사용하기 쉬운 다양한 어플리케이션을 제공합니다. 센서 파라메터 세팅으로 부터 상태 모니터링에 이르기까지 moneo는 미래를 대비한 IIoT 소프트웨어의 모든 기능을 제공합니다.
그러나, 사용자가 각 개별 사례에 대하여 어떤 애플리케이션이 필요하고 활성화되어야 하는지 결정할 수 있습니다. 그 만큼 쉽습니다. 다시 말하자면: moneo는 훌륭하며 원하는 만큼만 커집니다. 이것이 바로 단순하게 여러분을 위하여 만든 것입니다.