ifm 비전: 선택적 거리 측정에서 산업 이미징까지
산업 디지털화의 원동력인 당사의 사명은 모든 규모의 기업이 뛰어난 광학 기술을 사용할 수 있도록 하는 것입니다. 이는 또한 Industry 4.0의 "eye"로서 디지털 발전 구현에 중요한 역할을 하는 비전 센서에도 적용됩니다. 우리의 비전: 모든 것이 가능한 최첨단 기술!
타협하지 않습니다! 비전 제품의 장점
비전 제품의 어플리케이션 가능성은 매우 광범위하며, 다음과 같은 이점을 제공합니다:
ifm은 2003년부터 산업용 이미지 처리를 위한 사용하기 쉬운 솔루션으로 비전 시스템을 제공하고 있습니다. 오늘날까지 당사의 모든 제품은 사용 편의성으로 돋보입니다. 복잡한 문제를 몇 분 내에 셋업하고 해결할 수 있습니다.
우리 제품이 고유성을 갖게 된 다른 점은 무엇입니까? 비전 시스템의 유일한 공급업체로서 우리는 모든 구성요소를 사내에서 개발합니다. 이를 통해모든 시스템별 요구사항을 정확하게 충족시키는 TOF (Time-of-Flight) 센서를 제조할 수 있습니다.
1D 물체 인식: 거리, 레벨 및 위치를 정확하게 감지
1D 위치 센서는 예를 들어 자동화 기술의 비접촉 방식 거리 측정 또는 포지셔닝 작업에 이상적입니다. 레벨 측정 또한 신뢰성있게 수행될 수 있습니다. 또한, 거리값을 직접 가시화할 수 있습니다.
2D 물체 인식: 표면, 모양, 코드 및 프로파일 감지
2D 비전 센서를 사용하면 물체의 윤곽, 표면, 기하학적 구조 또는 회전위치가 이전에 정의된 사양과 일치하는지 확인 가능합니다. 또한, 코드 및 텍스트 인식을 위한 솔루션을 제공합니다.
3D 물체 인식: 완성도 확인, 움직이는 물체를 3차원으로 감지
3차원의 이미지 처리 - 3D 비전 시스템은 컨베이어 및 패키징 기술, 그리고 내부 물류에서 사용됩니다. 어플리케이션의 또 다른 영역은 특수이동차량입니다. 또한 위험 구역에 있는 물체와 사람을 감지하여 충돌 위험을 크게 감소시킵니다.
당사의 3D 비전 시스템의 어플리케이션 영역은 자동화, 로봇 공학 그리고 물류 자동화와 특수이동차량 영역입니다.
자동화, 로봇 공학 또는 물류에서 3D 비전 시스템을 사용하고자 하는 어플리케이션은 무엇입니까? | |||
![]() |
무인운반차량 (AGV)을 위한 장애물 감지 시스템을 구현하고자 합니다. |
![]() |
AGV를 사용하여 팔레트를 자동으로 감지하여 픽업하고자 합니다. |
![]() |
물체 볼륨을 감지하고자 합니다. |
![]() |
동시에 여러 물체 또는 거리를 동시에 캡처하고자 합니다. |
![]() |
물체를 자동으로 신뢰성있게 잡고자 합니다. |
![]() |
물체를 자동으로 팔레타이징하고자 합니다. |
![]() |
벌크 재질의 레벨을 기록하고자 합니다. |
![]() |
프로세스의 제품의 완성도를 확인하고자 합니다. |
어떤 특수이동차량 어플리케이션 영역이 3D 비전 시스템 사용에 적합합니까? | |||
![]() |
특수이동차량 주변의 장애물을 감지하고자 합니다. |
![]() |
특수이동차량과 물체 사이의 거리를 감지하고자 합니다. |
![]() |
신뢰할 수 있는 충돌 방지 시스템을 구현하고자 합니다. |
![]() |
반사체 추적을 통해 직원의 안전을 강화하고자 합니다. |
![]() |
포지셔닝 지원으로 이동 동작을 좀 더 효율적이고 안전하게 수행하고자 합니다. |
![]() |
라인 안내를 통하여 특수이동차량을 안전하게 움직이고자 합니다. |
![]() |
작업 환경에서 움직이는 물체를 감지하고자 합니다. |