You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Krmilniki
  3. Krmilnik ecomatBasic

Nova generacija robustnih kompaktnih krmilnikov

Najnovejša člana družine ecomat sta dva zmogljiva mini krmilnika CR403S in CR413S. S kompaktnim ohišjem IP20 ter 24 ali 32 vhodi in izhodi so idealni za mobilne stroje z omejeno stopnjo kompleksnosti. Majhni, a učinkoviti - tudi če je število vhodov in izhodov omejeno, lahko krmilniki ecomatBasic brez težav sledijo velikim krmilnikom ecomatController v smislu zmogljivosti in pomnilnika RAM.

Mraz in neznosna vročina za krmilnike ecomatBasic nista težava. Brez težav prenesejo temperature od -40 do +85 stopinj Celzija. Kot vsi robustni krmilniki družbe ifm so tudi krmilniki ecomatBasic idealno opremljeni za uporabo v zahtevnih okoljih. Kompaktni krmilniki IP20 imajo tudi homologacijo E1, zato se lahko uporabljajo tudi v cestnem prometu.

Podrobno o krmilniku ecomatBasic

Prednosti izdelka

Varnostni krmilnik

Dva neodvisna programirljiva logična krmilnika (PLC) - standardni PLC za ne-varne funkcije in varnostni PLC za varnostne funkcije do SIL 2 / PL d (v kombinaciji s CP100S)

Hitra integracija

CODESYS 3.5 z izjemno zmogljivimi in priročnimi (varnostnimi) knjižnicami

Raznovrstni

Konfiguracija vhodov/izhodov za ustvarjanje natančno takšnega krmilnika, kot ga potrebuje vaš stroj.

Komunikativen

Vmesnik Ethernet in CAN s številnimi protokoli

Pregled sistema

Pregled sistema prikazuje krmilnik, zaslon, modul IO in druge komponente za mobilne stroje

Robustno vsestransko orodje v osrčju mobilnega stroja

ecomatBasic z velikim pomnilnikom RAM ter 24 ali 32 vhodi in izhodi predstavlja osrednji del sistema. Vsi vhodi in izhodi so prosto nastavljivi, kar omogoča največjo prilagodljivost. Dva vmesnika CAN omogočata hitro komunikacijo z drugimi komponentami sistema. CR413S je opremljen tudi z ethernetnim vmesnikom s priročnim priključkom M12. To se lahko uporablja na primer za prevzem, vzdrževanje ali prenos podatkov.
Programiranje je lahko preprosto in priročno, hkrati pa omogoča popolno prilagodljivost. Oba krmilnika ecomatBasic je mogoče hitro in enostavno programirati prek CODESYS 3.5, pripravljena pa sta tudi za novo servisno orodje ecolog. Poleg tega so uporabniku po potrebi na voljo zmogljive in priročne varnostne knjižnice in funkcijski bloki, ki znatno zmanjšajo napor pri programiranju in dokumentiranju.

Certificirana varnostna funkcionalnost? Zagotovo!

S prenosom programskega paketa s certifikatom TÜV (na voljo od 2025), ki vključuje številne varnostne knjižnice, lahko krmilnike ecomatBasic uporabljate kot polnopravne, certificirane varnostne krmilnike. ecomatBasic CR403S ima 12 varnih vhodov, njegov večji brat CR413S pa 16 varnih vhodov in 4 varne izhode. Težko je verjeti, vendar s tem programskim paketom krmilnika izpolnjujeta vse zahteve za SIL 2, PL d, AgPL d, ASIL C. Poleg tega so podprti CANopen Safety, J1939 Safety in CIP Safety.

Funkcionalnost se sreča s prilagodljivostjo

  • CODESYS 3.5
    - Zmogljive in preproste knjižnice
    - Pripravljene predloge projektov prihranijo čas
  • Pripravljen za varnost
    - S programskim paketom (CP100S) postane krmilnik polnopraven varnostni krmilnik
    - Na voljo so obsežne in certificirane knjižnice
  • Krmilnik, ki vedno ustreza
    Dvaintrideset večnamenskih in nastavljivih vhodov in izhodov omogoča, da krmilnik vedno ustreza vaši aplikaciji.
  • Komunikacija
    - CAN, CANopen, J1939,
    - Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, omrežne spremenljivke prek etherneta
    - CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety

Pogosta vprašanja

Izdelki