You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Applicazioni
  3. Veicoli municipali

Veicoli municipali

Controller certificati
Utilizzabili come controller per il processo della macchina e come controller di sicurezza (SIL 2 / PL d) con supporto CANopen Safety

Per saperne di più

ioControl riduce il cablaggio
Connettori a vite o a spina standard assicurano un collegamento sicuro e semplice di sensori e attuatori

Per saperne di più

Display con pulsanti integrati o con touch screen aggiuntivo
La potente interfaccia tra l'operatore della macchina e il sistema di controllo centrale

Per saperne di più

Telecamere come sistemi di assistenza alla retromarcia o per il monitoraggio del processo di carico
Più sicurezza sulle strade pubbliche

Per saperne di più

Pianificazione dei percorsi più efficiente con mobileMaintenance
Pianificazione dei percorsi e diagnosi dei veicoli durante il funzionamento o nel deposito

Per saperne di più

Gateway ISOBUS
Il modo più semplice per utilizzare ISOBUS. Per i controller ifm per macchine mobili sono disponibili librerie che integrano l'ISOBUS in modo rapido e affidabile nelle applicazioni (già esistenti).

Per saperne di più

Posizionamento esatto
Un sensore induttivo per macchine mobili permette un posizionamento preciso del sistema di sollevamento dei bidoni

Per saperne di più

Sensori e componenti di controllo utilizzati sui veicoli comunali devono essere in grado di affrontare le situazioni più difficili: temperature estreme, umidità, polvere, sporco e vibrazioni logorano i componenti. Un contesto, in cui i dispositivi e i sensori di ifm per macchine mobili mostrano i loro punti di forza. Dopotutto, sono stati specificamente sviluppati per resistere anche alle condizioni operative più difficili. La loro funzione affidabile e sicura nelle macchine mobili è garantita dalla certificazione E1 da parte del Kraftfahrt-Bundesamt (ufficio tedesco della motorizzazione). È così garantita la massima sicurezza per l’operatore e gli altri utenti della strada.

Un aspetto particolarmente importante per i veicoli comunali che vengono utilizzati sulle strade pubbliche.

 

Storia di un cliente: veicoli per la raccolta dei rifiuti

I moderni caricatori laterali vengono utilizzati sempre più nelle città per lo smaltimento dei rifiuti. In questi casi, il conducente guida il veicolo parallelamente al marciapiede sul quale sono stati precedentemente posizionati i bidoni dei rifiuti. I bidoni dei rifiuti vengono sollevati autonomamente dal braccio di manovra collocato di lato, svuotati e rimessi per terra. Scopri nel nostro report di applicazione come fa il sensore 3D O3M per macchine mobili a garantire la maggiore sicurezza necessaria sui veicoli dell’azienda che gestisce i rifiuti e la nettezza urbana di Paderborn (Germania).

Leggi qui l’intera storia

 

Spazzatrice compatta

Nonostante la loro struttura compatta, le spazzatrici sono caratterizzate da una tecnologia ecologica e una straordinaria prestazione.

Ciò si consegue, tra l'altro, utilizzando i sistemi di controllo ecomatmobile. Moduli di controllo con costi ottimizzati e display compatti permettono un design del sistema adeguato all'applicazione.

I sensori per macchine mobili controllano le funzioni della macchina garantendone un funzionamento corretto. In questo modo, i sensori induttivi comunicano il corretto bloccaggio del serbatoio di raccolta dei rifiuti; tramite trasmettitore di pressione viene rilevato il livello dell’acqua nel serbatoio.

 

Trituratori mobili nell’industria del riciclaggio

In tempi di scarsità di materie prime, i sistemi di riciclaggio acquistano maggiore importanza. Rifiuti di legno o di potatura, riciclaggio del materiale da costruzione o del metallo: la lavorazione e lo smistamento ottimali dei materiali garantiscono un alto livello qualitativo del riciclaggio.

Il processo di triturazione causa vibrazioni ed urti estremi che si ripercuotono sui componenti elettronici installati. Per questo motivo i componenti ecomatmobile vengono testati in condizioni reali. Sia con temperature elevate, in presenza di acqua o sporco, il corpo protegge l'elettronica ed è anche resistente a condizioni estreme. I moduli di controllo e quindi le funzioni della macchina non subiscono neanche gli effetti di interferenze elettriche.

 

Storia di un cliente: macchina per la pulizia delle fognature

Per le macchina per la pulizia delle fognature vi sono due tipologie di pompe: le pompe di lavaggio per pulire le fognature o i serbatoi e le pompe per vuoto con le quali vengono aspirati fanghi, acque reflue o rifiuti industriali e pompati in un serbatoio che si trova sul veicolo. Il nostro cliente danese Bucher produce proprio questo tipo di veicoli comunali. Per un controllo semplice e sicuro si affida a componenti ecomatmobile per macchine mobili. Scopri come soprattutto il robusto HMI fornisca supporto al conducente.

Leggi qui l’intera storia

 

EMPL: produzione su misura di macchine mobili con attrezzatura moderna

Bucher: tecnologia di automazione su veicoli per la pulizia delle fognature

Emergency One: robusti sistemi di controllo di sicurezza supportano i veicoli dei vigili del fuoco durante interventi con temperature elevate.

Maschinenfabrik Bumar Koszalin AG: piattaforme mobili per vigili del fuoco e la gestione energetica